Checkliste: Überprüfen Sie selbst
Ihre Gummi-Dampfschläuche
Für den sicheren Einsatz von Dampfschläuchen gibt es verschiedene Richtlinien, denen zufolge der Nutzer für die Schläuche endverantwortlich ist.
Daher sollten Sie den Zustand Ihrer Schläuche regelmäßig prüfen. Besonders länger ungenutzte Schläuche sind vor Gebrauch unbedingt zu prüfen.
Glücklicherweise müssen Sie dafür nicht sofort fremde Hilfe in Anspruch nehmen, sondern Sie können Ihre Schläuche auch einfach selbst grundlegend prüfen. Einfache Kontrollen gehen schnell, und Sie verhindern dadurch möglicherweise unnötige Probleme. Für den schnellen Einstieg haben wir Ihnen eine praktische Checkliste erstellt. Gehen Sie die Punkte zum Schlauchgebrauch durch, und Sie wissen sofort, ob der Schlauch betriebsbereit ist.
Prüfpunkt 1. Inspektion
Schlauchleitungen sind gem. Betriebssicherheitsverordnung Arbeitsmittel und unterliegen somit der
europäischen Druckgeräterrichtlinie 97/23/EG. Sie können auch Teil einer überwachungspflichtigen Anlage werden, sofern sie fest
eingebaut sind. Bei den eingesetzten Werkstoffen handelt es sich um Gummi, Kunststoff und Metall.
Geförderte chemische Stoffe,
deren Druck und Temperaturen sowie allgemeine Alterungs- und Witterungseinflüsse führen zu entsprechendem Verschleiß. Geprüfte
und funktionstüchtige Schlauchleitungen erhöhen die Sicherheit und führen zu Betriebskostenersparnis. Daher sind in den
einschlägigen Empfehlungen, Vorschriften und Normen wiederkehrende Prüfungen an flexiblen Schlauchleitungen vorgesehen.
Montage, Reparatur und Prüfung dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden (Befähigte Person nach
Betriebssicherheitsverordnung für Druckbehälter und Rohrleitungen bzw. TRBS 1203). Die Prüffristen sind Festzulegen vom Betreiber
und je nach den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §3BetrSichV vor der ersten
Inbetriebnahme (Qualitätskontrollen an Stichproben) und in regelmäßigen Abständen nach der ersten Inbetriebnahme (jede einzelne
Schlauchleitung).
Z.B. thermoplastische und elastomere Schlauchleitungen: mind. 1x p.a. Dampfschläuche: mind. ½ jährlich. Nach
einer Instandsetzung muss jede einzelne Schlauchleitung geprüft werden. Höhere Beanspruchung erfordert kürzere Prüfzeiten. Die
Schläuche sind vor jeder Prüfung zu reinigen und zu spülen.
Prüfpunkt 2. Außenschäden
Prüfen Sie den Schlauch auf Schäden an der Außenwand. Suchen Sie nach Rissen, Sprüngen, Knicken und anderen Verschleißerscheinungen, die die Schlaucheinlage beschädigen und eventuell so stark schwächen, dass der Schlauch während des Einsatzes bersten kann. Dadurch können sich gefährliche Situationen für den Benutzer ergeben. Sondern Sie einen beschädigten Schlauch sofort aus oder lassen ihn erneut von einem Spezialisten prüfen, ehe Sie ihn wiederverwenden.
Prüfpunkt 3. Dichtflächen
Ist der Schlauch nicht eingebaut, prüfen Sie die Dichtflächen der Kupplungen auf Schäden. Achten Sie besonders darauf, ob die Dichtflächen rostfrei sind. Vorhandene Dichtungsringe müssen ebenfalls intakt sein und sind im Zweifelsfall stets auszutauschen.
Prüfpunkt 4. Klemmen
Prüfen Sie Schläuche mit Klemmschalen oder -platten auf intakte Klemmen. Die Klemmen müssen immer parallel zum Schlauch verlaufen. Weiterhin müssen alle Klemmenschrauben vorhanden und gut gesichert sein. Stahlklemmplatten können im Einsatz ggf. durch Rostbefall zerbersten. Prüfen Sie sie daher sorgfältig auf Rost. Ersetzen Sie ungenügend gesicherte oder rostbefallene Klemmplatten.
Prüfpunkt 5. Einbau
Prüfen Sie, ob der Schlauch korrekt und vor allem ohne scharfen Knick hinter den Kupplungen sowie spannungsfrei eingebaut ist.
Prüfpunkt 6. Betriebsdruck
Erst wenn Sie die obigen Punkte durchlaufen haben, prüfen Sie die Schlauchkupplungen und -verbindungen unter Betriebsdruck. Achtung: Arbeiten Sie bitte vorsichtig! Erhöhen Sie den Dampfdruck langsam und schrittweise auf vollen Betriebsdruck. Wenn der Schlauch nicht leckt, können Sie ihn weiterhin nutzen.
Haben Sie bei dem Test unter Betriebsdruck austretenden Dampf festgestellt? Senken Sie in dem Fall den Druck langsam und nehmen Sie den Schlauch ab. Tritt die Leckage an einer Klemmplatte auf, ziehen Sie diese zunächst straffer an oder ersetzen Sie sie. Setzen Sie den Schlauch sofort außer Betrieb, wenn die Leckage an einer anderen Stelle auftritt oder Sie die Platten nicht straffer anziehen können.
Schlauchprüfungen durch Dritte
Anhand dieser Checkliste stellen Sie Außenschäden an Ihrem Dampfschlauch schnell fest. Haben Sie beim Durchlaufen der
Prüfpunkte Mängel entdeckt, setzen den Schlauch möglichst sofort außer Betrieb und beheben Sie das Problem.
Die Schlauchinnenseite ist hingegen schwerer zu prüfen. und ist bei Dampfschläuchen möglicherweise beschädigt
("Popcorning", rostende Einlagen), ohne dass Sie das selbst so einfach bemerken. Zur Überprüfung dieser schlecht sichtbaren
Stellen sind regelmäßig Experten hinzuzuziehen. Ein solches Spezialistenteam untersucht und testet Ihren Schlauch genau.
Für Dampfschläuche gilt die Richtlinie ISO6134 (Dampfschläuche), die alle sechs Monate eine Druckprüfung
bei einem Testdruck empfiehlt, der 5 Mal so hoch ist wie der Betriebsdruck. Ist die Einlage des Dampfschlauches schwer beschädigt
(z. B. durch Korrosion) oder hat ein scharfer Gegenstand die Einlagen geschwächt, birst der Schlauch vorzeitig. Schläuche, die
den Test bestehen, können wieder sicher in Gebrauch genommen werden.
Benötigen Sie Hilfe bei der Prüfung Ihrer Schläuche?
Dann nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf!