CategoryPage

Tri-Clamp-Dichtungen (11 Produkte umfassen 28 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 12470869

    Katalog Artikelnr 1: TRI-CLAMP-DN200-FKM-DIN32676-514353

  • Artikelnummer 11234661

    Katalog Artikelnr 1: TRI-CLAMP-3-PTFE

  • Artikelnummer 11234868

    Katalog Artikelnr 1: TRI-CLAMP-1-EPDM-ORIFICE-PLATTE; TRI-CLAMP-1-EPDM#002

  • Artikelnummer 11662459

Grid
Liste

Tri-Clamp-Dichtungen

Tri-Clamp-Dichtungen werden als Dichtung in Tri-Clamp-Kupplungen verwendet. Durch das spezielle Design, angepasst an die entsprechende TriClamp Kupplung, füllen die Dichtungen den Einbauraum komplett aus. Daher sind TriClamp Dichtungen in Bereichen der Lebensmittel und Pharmaindustrie sehr weit verbreitet.


Beim Kauf einer Tri-Clamp-Dichtung ist es äußerst wichtig, auf die Abmessungen, die richtige Norm der Kupplung und die gewünschte (Kautschuk-)Mischung zu achten. Berücksichtigen Sie auch die für Ihre Anwendung erforderlichen Zertifikate. Die meisten Materialien entsprechen den USP-Richtlinien für Pharmazeutika sowie den Lebensmittelvorschriften der FDA und der Verordnung EC 1935/2004.

Tri-Clamp-Dichtungsmaße

Die Größe einer Tri-Clamp-Dichtung hängt von den Abmessungen des Flansches in Ihrer Anwendung ab. Wenn Innen- und Außendurchmesser des Flansches bekannt sind, können Sie die richtige Norm wählen. Achten Sie darauf, hier wirklich die Maße des Flansches zu verwenden und nicht die der Dichtung selbst. Es gibt Überschneidungen zwischen den verschiedenen Normen, aber sie sind nicht identisch. Außerdem ist der Innendurchmesser einer Dichtung oft etwas größer als der Innendurchmesser der Kupplung, sodass die Dichtung im montierten Zustand eng am Flansch anliegt. 


Die Abmessungen unserer Tri-Clamp-Dichtungen entsprechen den internationalen Normen ASME-BPE 2009, BS4825, DIN 32676, ISO2859, ISO1127, Imperial Standard und SMS3017. 

Werkstoffe fürTri-Clamp-Dichtungsringe

Für die Herstellung von Tri-Clamp-Dichtungsringen verwenden wir verschiedene Werkstoffe. Am gebräuchlichsten sind EPDM und VMQ (Silikon), aber auch FKM (Viton), NBR und verschiedene PTFE-Typen sind verwendbar. Jeder Werkstoff dient als Grundlage für einen einzigartigen Compound oder ein Rezept mit mehreren Bestandteilen, die zusammen spezifische Eigenschaften ergeben. 


Es ist wichtig, dass der Werkstoff Ihrer Tri- Clamp-Dichtung nicht falsch auf die Anwendungsbedingungen reagiert. Daher sind stets die Temperatur, der Druck, das Medium und die Einsatzdauer zu berücksichtigen. CIP (Clean in Place) und die von Ihnen verwendeten Produkte sind ebenfalls von größter Bedeutung, um Probleme mit der Chemikalienbeständigkeit zu vermeiden. In einigen Fällen ist auch SIP (Steam in Place) ein Faktor, der berücksichtigt werden sollte. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.

  • EPDM-Tri-Clamp-Dichtungen - Einer der am häufigsten verwendeten Werkstoffe für Tri-Clamp-Kupplungen ist EPDM. Dieses Material eignet sich ideal für verschiedene Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Heißwasser, Dampf (SIP) und CIP-Prozesse u. a. mit NaOH. Alle EPDM-Tri-Clamp-Dichtungen sind kältebeständig (bis zu -50 °C) und resistent gegen UV-Strahlung und Alterung. Einige Produkte eignen sich auch für höhere Temperaturen (bis zu +150 °C) wie der Compound 559273.

  • VMQ-Tri-Clamp-Dichtungen - Auch VMQ gehört zu den am häufigsten verwendeten Werkstoffen für Tri-Clamp- oder TC-Dichtungen. VMQ wird allgemein als Silikon bezeichnet und ist sehr flexibel. Diese Art von Produkten wird häufig in einer transparenten Version verwendet, beispielsweise der Compound 714703. VMQ-Tri-Clamp-Dichtungen sind sowohl gegen niedrige (-60 °C) als auch gegen hohe (+200 °C) Temperaturen beständig. Außerdem verkraften sie verschiedene SIP- und CIP-Reinigungsverfahren.

  • NBR-Tri-Clamp-Dichtungen - NBR, oder Nitril, ist ein weiteres Material, das häufig bei der Herstellung von Tri-Clamp-Kupplungen verwendet wird. NBR ist für die Abdichtung bestimmter Öle sehr gut geeignet. Andererseits ist er nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • FKM-Tri-Clamp-Dichtungen - Bei Anwendungen mit starken Chemikalien und hohen Temperaturen bietet eine FKM-Tri-Clamp-Dichtung eine Lösung. Dieser Werkstoff ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt. Er ist beständig gegen Temperaturen bis zu +200 °C. Darüber hinaus sind die Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren und Laugen, aber nicht Immer gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für Anwendungen mit besonders niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter). 

  • PTFE-Tri-Clamp-Dichtungen - PTFE, auch bekannt unter dem Markennamen Teflon, ist hochgradig beständig gegen starke Säuren und Basen, niedrige (bis zu -200 °C) und hohe Temperaturen (bis zu +250 °C). Neben den reinen PTFE-Tri-Clamp-Dichtungen finden Sie bei ERIKS auch PTFE-Hüllendichtungen (lose oder fest, kombiniert mit Gummikern) und gefüllte PTFE-Typen wie Gylon. PTFE-Werkstoffe sind nicht elastisch, sodass im Vergleich zu Gummi eine höhere Schließkraft erforderlich ist. 

Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur chemischen Beständigkeit, der eine praktische Übersicht enthält, zu Rate. 

Tri-Clamp-Dichtungen bei ERIKS bestellen

Wie wähle ich den richtigen Werkstoff für meinen Tri-Clamp-Kupplungsring aus?

Bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffs für Ihre Tri-Clamp-Dichtung ist es wichtig, die Temperatur und das Medium in der Anwendung zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es ratsam, die entsprechenden Zulassungen wie USP, EC 1935/2004 und FDA zu beachten.

Wie hoch ist der Preis der Tri-Clamp-Dichtungen von ERIKS?

Die Preise für unsere Tri-Clamp-Dichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Tri-Clamp-Dichtungen von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte Tri-Clamp-Dichtung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.


Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgearbeitete Tri-Clamp-Dichtungen bestellen?

Suchen Sie eine Tri-Clamp-Dichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie einen Dichtungsring für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team