CategoryPage

Schmutzabstreifer (46 Produkte umfassen 692 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 12961422

    Katalog Artikelnr 1: RX565-80X88.8X6-ER39N

  • Artikelnummer 12143788

    Katalog Artikelnr 1: RX-EMP-120X130X7/10

  • Artikelnummer 14061041

    Katalog Artikelnr 1: M-TPU95-90X105X8

Grid
Liste

Schmutzabstreifer

Schmutzabstreifer oder kurz Abstreifer sorgen dafür, dass die Kolbenstange in Ihrem Hydraulikzylinder sauber bleibt. Dadurch werden hinter dem Abstreifer liegende Bauteile, wie beispielsweise Führungen und Stangendichtungen, vor Verschleiß und Beschädigung geschützt. Auf diese Weise wird die Lebensdauer Ihrer Anwendung erheblich verlängert.


Beim Kauf eines Abstreifers ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten.

Formen von Schmutzabstreifern

Bei ERIKS finden Sie Schmutzabstreifer in verschiedenen Formen. Welche Form Sie benötigen, hängt von Ihrer Anwendung ab. Berücksichtigen Sie beispielweise stets die Menge an Schmutz in der Umgebung der Anlage.


Einige Abstreifer aus unserem Sortiment haben eine doppelte Funktion. Das bedeutet, dass sie sowohl als Abstreifer als auch als Stangendichtung fungieren. Dadurch wird verhindert, dass der Abstreifer den Schmierfilm von der Stange abreibt und das System trocken läuft.

Abmessungen der Schmutzabstreifer

Die Größe eines Schmutzabstreifers hängt von den Abmessungen Ihrer Anwendung ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Innen- und Außendurchmesser des Zylinders und die Nutlänge kennen. Außerdem ist es wichtig, die potenzielle Höhe des Abstreifers zu berücksichtigen. Anhand dieser Daten können Sie das richtige Produkt auswählen.

Werkstoffe für Schmutzabstreifer

Für die Herstellung von Schmutzabstreifer verwenden wir verschiedene Werkstoffe, wie NBR, FKM, Polyurethan, PTFE und Kautschukgewebe und MES. Jeder Werkstoff dient als Grundlage für einen einzigartigen Compound oder ein Rezept mit mehreren Bestandteilen, die zusammen bestimmte Eigenschaften ergeben.


Es ist wichtig, dass der Werkstoff eines Schmutzabstreifers gut zu den Anwendungsbedingungen passt. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.

  • NBR-Schmutzabstreifer

Viele Abstreifer sind aus NBR, auch bekannt als Nitrilkautschuk, hergestellt. Dieses Elastomer kann mit Ölen in Berührung kommen. Andererseits ist NBR nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • FKM-Schmutzabstreifer

Zum Abdichten von starken Chemikalien unter hohen Temperaturen bietet FKM eine Lösung. Dieses Elastomer ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt und kann Temperaturen von bis zu +200 °C standhalten. Darüber hinaus sind die Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für extrem niedrige Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).

  • Polyurethan-Schmutzabstreifer

Verglichen mit anderen Elastomeren hat Polyurethan eine gute Verschleißfestigkeit, große Elastizität und hohe Zugfestigkeit. Die Gasdurchlässigkeit ist gering, weshalb dieser Abstreifertyp vor allem für Hydraulikzylinder geeignet ist. Außerdem ist dieser Werkstoff (bei Verwendung eines PUR mit speziellem Esterpolyol) hydrolyse- und wasserbeständig.

  • PTFE-Schmutzabstreifer

PTFE, auch bekannt unter dem Markennamen Teflon, ist beständig gegen starke Säuren und Laugen. Dieser Kunststoff ist nicht verschleißfest und im Gegensatz zu den vorgenannten Elastomeren nicht elastisch.

  • MES-Schmutzabstreifer

MES-Schmutzabstreifer bestehen aus Kombinationen verschiedener Werkstoffe. Übliche Kombinationen sind MS (Messing) mit rostfreiem Stahl oder CS (Kohlenstoffstahl) und einem Kautschuk. Messing ist langlebig und selbstschmierend. Er eignet sich daher für Stangen mit starker Verschmutzung oder Eis. Nichtrostender Stahl ist äußerst säure- und korrosionsbeständig. Kohlenstoffstahl ist flexibel, langlebig und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit.


Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur Chemikalienbeständigkeit zu Rate.

Schmutzabstreifer bei ERIKS bestellen

Welche Arten Schmutzbstreifer gibt es bei ERIKS?

Bei ERIKS finden Sie Abstreifer von Freudenberg und von unserer eigenen Marke. Das Sortiment umfasst sowohl einfachwirkende als auch doppeltwirkende Schmutzabstreifer. Außerdem haben Sie die Auswahl aus verschiedenen Werkstoffen, wie NBR, FKM, Polyurethan, PTFE und Kautschukgewebe und MES.

Wie hoch ist der Preis der Schmutzabstreifer von ERIKS?

Die Preise für unsere Abstreifer finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Schmutzabstreifer von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten Abstreifer ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann eine geeignete Alternative. Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
  • Profitieren Sie von unseren Schnelllieferlösungen, wie dem SealXpress.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgearbeitete Schmutzabstreifer bestellen?

Suchen Sie einen Abstreifer in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.