DepartmentPage

Kolbendichtungen (46 Produkte umfassen 807 Artikel)


Kolbendichtungen

Kolbendichtungen stellen sicher, dass der Druck in Pneumatik- oder Hydraulikzylindern hoch bleibt. Dadurch kann sich der Kolben hin und her bewegen. Darüber hinaus verhindern einige Kolbendichtungen das Austreten von Gas oder Flüssigkeit innerhalb der Anwendung. Dieses Produkt ist breit einsetzbar. Man findet es zum Beispiel in kleinen Getrieben, aber auch in großen Schiffen oder Windmühlen.


Bei der Bestellung einer Kolbendichtung ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten.

Formen von Kolbendichtungen

Bei ERIKS finden Sie Kolben- und Stangendichtungen in verschiedenen Formen. Welche Form Sie benötigen, hängt von Ihrer Anwendung ab. Zu beachten sind beispielsweise die Einbaumaße, Druck und Drehzahl.

Kolbendichtungen – Abmessungen

Die Größe einer Kolbendichtung hängt von den Abmessungen Ihrer Anwendung ab, beispielsweise von denen des Hydraulikkolbens. Zu beachten sind stets der Innendurchmesser der Nut (d), der Außendurchmesser (D) und die Nutlänge. Wenn Sie diese metrischen Größen kennen, können Sie das richtige Produkt auswählen.

Kolbendichtungen – Werkstoffe

Für die Herstellung von Kolben- und Stangendichtungen verwenden wir verschiedene Werkstoffe, wie NBR, FKM, Polyurethan, PTFE und Kautschukgewebe. Jeder Werkstoff dient als Grundlage für einen einzigartigen Compound oder ein Rezept mit mehreren Bestandteilen, die zusammen bestimmte Eigenschaften ergeben.


Es ist wichtig, dass der Werkstoff einer Kolbendichtung nicht falsch auf die Anwendungsbedingungen reagiert. Daher sind stets das Medium, die Temperatur, der Druck, die Zeit und die Führung zu beachten. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.

  • NBR-Kolbendichtungen

Viele Kolbendichtungen sind aus NBR, auch bekannt als Nitrilkautschuk, hergestellt. Dieses Elastomer eignet sich hervorragend zum Abdichten von Hydraulik- und Schmierölen. Andererseits ist es nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • FKM-Kolbendichtungen

Zum Abdichten von starken Chemikalien unter hohen Temperaturen bietet FKM eine Lösung. Dieses Elastomer ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt und kann Temperaturen von bis zu +200 °C standhalten. Darüber hinaus sind die Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für extrem niedrige Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).

  • Kolbendichtungen aus Polyurethan

Im Vergleich zu anderen Elastomeren hat Polyurethan eine gute Verschleißfestigkeit, hohe Zugfestigkeit und große Elastizität. Die Gasdurchlässigkeit ist gering, weshalb dieser Abstreifertyp insbesondere für Hydraulikzylinder geeignet ist. Außerdem ist dieser Werkstoff (bei Verwendung eines PUR mit speziellem Esterpolyol) wasser- und hydrolysebeständig.

  • PTFE-Kolbendichtungen

PTFE, auch bekannt unter dem Markennamen Teflon, ist beständig gegen starke Säuren und Laugen. Dieser Kunststoff ist nicht verschleißfest und im Gegensatz zu den vorgenannten Elastomeren auch nicht elastisch.

  • Kolbendichtungen aus Kautschukgewebe

Kolbendichtungen aus Kautschukgewebe haben im Allgemeinen die gleichen Eigenschaften wie der Kautschuk, der ihnen verarbeitet wurde. Es gibt aber auch einen Unterschied: Da Baumwolle oder ein anderer Stoff eingewebt wird, wird der Werkstoff noch steifer. So ist er widerstandsfähiger gegen Kompression. Diese Art von Kolbendichtung wird zum Beispiel in großen Zylindern in Schwerlastanwendungen eingesetzt.


Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur chemischen Beständigkeit, der eine praktische Übersicht enthält, zu Rate.

Kolbendichtungen bei ERIKS bestellen

Bekomme ich eine Montageanleitung, wenn ich eine Kolbendichtung von ERIKS kaufe?

Wenn Sie Ihre Kolbendichtung selbst montieren möchten, können Sie über das Anfrageformular eine persönliche Anleitung erhalten. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihre Anwendung ordnungsgemäß funktionieren wird.

Kann ich bei ERIKS Werkzeug für die Montage von Kolbendichtungen kaufen?

Für die Montage von Kolbendichtungen ist spezielles Werkzeug erforderlich. Dieses können Sie bei uns ganz einfach über das Anfrageformular bestellen. Auf diese Weise haben Sie die Gewähr, das richtige Werkzeug zu haben.

Wie hoch ist der Preis der Kolbendichtungen von ERIKS?

Die Preise für unsere Kolbendichtungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Kolbendichtungen von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte Kolbendichtung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann eine geeignete Alternative. Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
  • Profitieren Sie von unseren Schnelllieferlösungen, wie dem SealXpress.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgearbeitete Kolbendichtungen bestellen?

Suchen Sie eine Kolbendichtung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.