CategoryPage

Mehrfachdichtungen (6 Produkte umfassen 50 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
  • Artikelnummer 11386503

    Katalog Artikelnr 1: M48.44X58.6X3.38FKM/316; M48.44X58.6X3.38#001

    Hersteller-Teilenummer: SCSV033-T316

  • Artikelnummer 12481220

    Katalog Artikelnr 1: M33.7X42X2NBR

Grid
Liste
1 / 1

Bonded Seals

Usit Ringe, auch bekannt als Multiseals oder Bonded Seals, sind eine einfache und schnelle Lösung für die statische Abdichtung von Schraubenköpfen, Muttern, Verschraubungen und Flanschverbindungen. Damit wird das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus Ihrer Anwendung verhindert. Diese Produkte werden vor allem in Hydrauliksystemen eingesetzt, können aber überall dort verwendet werden, wo ein Schraubenkopf abgedichtet werden muss. Bonded Seals sind aufgrund des metallischen Außenrings sehr gut für Hochdrucksysteme geeignet.


Beim Kauf von Hydraulikdichtungen wie Bonded Seals ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten. Früher wurden die ERIKS-Bonded Seals als Multiseals bezeichnet.

Formen von Bonded Seals

Alle Bonded Seals in unserem Sortiment bestehen aus einem metallischen Außenring und einem trapezförmigen Innenring aus synthetischem Kautschuk. Einige Bonded Seals haben auch einen Zentrierring. Wie der Name schon sagt, sorgt diese selbstzentrierende Konstruktion dafür, dass die Bonded Seal im Handumdrehen korrekt positioniert ist, was Ihnen Zeit spart. Die Montage einer solchen selbstzentrierenden Bonded Seal ist einfach.

Abmessungen von Bonded Seals

Die Größe einer Bonded Seal ist abhängig von den Abmessungen des Bolzens, der Mutter, des Schraube oder der Flansch, die Sie abdichten wollen. Die Normierung der Bonded Seal entspricht dann der des Bolzens, der Mutter, der Schraube oder des Flansches. Sie können Ihre Bonded Seal auch nach metrischen Größen auswählen.

Werkstoffe für Bonded Seals

Für die Herstellung von Bonded Seals verwenden wir verschiedene Kautschuk- und Metallwerkstoffe, wie NBR und FKM für die Dichtung und Edelstahl oder Baustahl für den Metallring. Hier ist jede Kombination aus Kautschuk und Metall möglich.


Es ist wichtig, dass die Werkstoffe einer Bonded Seal nicht verkehrt auf die Anwendungsbedingungen reagieren. Daher sind stets das Medium, die Temperatur, der Druck und die Einsatzdauer zu berücksichtigen. Bei einer Bonded Seal bestimmt der Metallring immer den maximalen Druck, den das Produkt standhalten kann. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.

  • NBR

Viele Bonded Seals sind aus NBR, auch bekannt als Nitrilkautschuk, hergestellt. Dieses Elastomer eignet sich hervorragend zum Abdichten von Hydraulik- und Schmierölen. Andererseits ist er nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • FKM

Zum Abdichten von starken Chemikalien unter hohen Temperaturen bietet FKM eine Lösung. Dieses Elastomer ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt und kann Temperaturen von bis zu +200 °C standhalten. Darüber hinaus sind die Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für extrem niedrige Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).

  • Baustahl

Baustahl ist ein Standardmetall für Bonded Seals. Er ist im Allgemeinen preisgünstiger als Edelstahl. Außerdem ist er mechanisch fester; er bricht unter Druck nicht so leicht. Dies ist besonders wichtig bei der Montage.

  • Edelstahl

Wenn Baustahl nicht in Frage kommt, sollten Sie sich für eine Bonded Seal aus rostfreiem Stahl entscheiden. Dieser Werkstoff hat eine hohe Zähigkeit. Wenn Ihr Medium starke Säuren enthält oder die Gefahr von Korrosion besteht, bietet Edelstahl eine Lösung.


Benötigen Sie mehr Informationen über die chemische Beständigkeit unserer Werkstoffe? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur Chemikalienbeständigkeit zu Rate.

Bonded Seals bei ERIKS bestellen

Welche Art von Bonded Seal passt zu meiner Anwendung?

Eine geeignete Bonded Seal wählen Sie je nach den Anforderungen, den Abmessungen und dem Medium Ihrer Anwendung. Die Größe hängt von der Normierung der Schraube, des Bolzens, des Flansches oder der Mutter, die abgedichtet werden müssen, ab. Der richtige Werkstoff wird anhand der Eigenschaften des Mediums und der Temperatur im System ermittelt.

Wie hoch ist der Preis der Bonded Seals von ERIKS?

Die Preise für unsere Bonded Seals finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Bonded Seals von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte von Bonded Seal ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann eine geeignete Alternative. Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Wählen Sie ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.
  • Profitieren Sie von unseren Schnelllieferlösungen, wie dem SealXpress.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Bonded Seals bestellen?

Suchen Sie eine Bonded Seal in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.