CategoryPage

Gewebeverstärkte Wellendichtungen (2 Produkte umfassen 11 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
  • Artikelnummer 10012817

    Katalog Artikelnr 1: 70X90X10WR5-NBR-GETEILT; 70X90X10WR5-NBR-#001

Grid
Liste
1 / 1

Gewebeverstärkte Wellendichtungen

In der Industrie entspricht ein Standard-Wellendichtring manchmal nicht den Anforderungen. Wählen Sie in einem solchen Fall einen robusten Gewebedichtring. Er besteht aus einer Dichtlippe und einem Außenmantel aus Elastomer mit einer Gewebeverstärkung (häufig Baumwolle). Daher haben Gewebedichtringe andere Eigenschaften und Abmessungen als herkömmliche Wellenschutzhülsen. Der Einbau ist schwieriger, da man diese Produkte in einer speziellen Nut verschließen muss. Wenn Sie einen Gewebedichtring kaufen möchten, können Sie zwischen NBR- und FKM-Gewebe wählen.


Beim Kauf eines Gewebedichtrings ist es wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten.

Form eines Gewebedichtrings

Bei ERIKS finden Sie gewebeverstärkte Wellendichtungen in fünf verschiedenen Formen. Die robusten Wellendichtungen haben oft Schmiernuten. Dadurch bleibt das Medium in Ihrer Anwendung am vorgesehenen Ort und wird die Schmierung besser verteilt. Dies schafft zudem die Möglichkeit, mehrere Gewebedichtringe in einer Reihe zu installieren.


Gewebedichtringe können nicht einfach in einer Nut platziert werden; sie müssen verschlossen werden. Zur Erleichterung der Montage empfiehlt sich der Kauf von gewebeverstärkten Wellendichtungen in geteilter Ausführung. Dann wird die Wellendichtung in der Nut verschlossen. Das Zusammenschweißen oder -kleben der Enden mit einem Spezialwerkzeug gewährleistet zusätzliche Sicherheit. Danach wird das Produkt in derselben Nut verschlossen, sodass es sich nicht bewegen kann.

Abmessungen von Gewebedichtringen

Gewebedichtringe haben oft einen großen Umfang. Sie können sie in Standardgrößen kaufen oder bei ERIKS nach Maß anfertigen lassen. Setzen Sie sich dazu einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung. Die Maße der Gewebedichtringe sind metrisch.

Werkstoffe für Gewebedichtringe

Jeder Gewebedichtring besteht aus (1) einem Elastomer und (2) einem Gewebe. Im Gegensatz zu Standard-Wellenschutzhülsen haben Gewebedichtungen aus Elastomer keine Metalleinlage, da sie auch ohne eine solche ausreichende Stabilität besitzen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die bei der Herstellung dieser Wellendichtungen am häufigsten verwendeten Werkstoffe, wie NBR, FKM und Baumwolle.

  • NBR

Viele Dichtlippen werden aus NBR hergestellt. Dieses Elastomer eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Hydraulik- oder Schmierölen. Andererseits ist NBR nicht sehr beständig gegen UV-Strahlung und hohe Temperaturen (über +120 °C).

  • FKM

Bei Anwendungen mit hohen Temperaturen ist eine Dichtlippe aus FKM zu verwenden, da dieser Werkstoff Temperaturen bis zu +200 °C standhalten kann. Außerdem sind Standard-Compounds beständig gegen viele starke Säuren und Basen, aber nicht gegen heißes Wasser oder Dampf. Nur wenige spezielle FKM-Compounds eignen sich für Anwendungen mit besonders niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C oder darunter).

  • Gewebeverstärkung

Die Gewebeverstärkung verleiht einem Gewebedichtring Stabilität. Sie besteht häufig aus Baumwolle. Bei der Herstellung wird Elastomer in einem Lösungsmittel aufgelöst und mit dem Stoff vermischt. Das Lösungsmittel verdampft danach und der Stoff wird mit Elastomer in die gewünschte Form gebracht. Zum Schluss wird die Dichtlippe vulkanisiert. Das Ergebnis ist eine stabile und harte Gewebedichtung. Die Form bleibt intakt.

Gewebeverstärkte Wellendichtungen bei ERIKS bestellen

Wie installiere ich eine gewebeverstärkte Wellendichtung in meiner Anwendung?

Für einen Gewebedichtring ist in Ihrer Anwendung oft eine spezielle Nut erforderlich. Der Gewebedichtring wird dann in diese Nut eingesetzt und eingeschlossen, sodass er sich nicht bewegen kann.

Bei der Verwendung einer Wellendichtung in geteilter Ausführung stellen Sie den Gewebedichtring in der Anwendung her (in der Nut). Sie können die Enden auch vor der Montage mit einem Spezialwerkzeug zusammenschweißen oder -kleben. ERIKS steht Ihnen dabei gerne zur Seite. Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Wie hoch ist der Preis der gewebeverstärkten Wellendichtungen von ERIKS?

Die Preise für unsere Gewebedichtringe finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der gewebeverstärkten Wellendichtungen von ERIKS?

Die Lieferzeit für einen bestimmten Gewebedichtring ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgefertigte Gewebedichtringe bestellen?

Suchen Sie einen Gewebedichtring in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.