CategoryPage

Keilriemen (27 Produkte umfassen 41 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 12988569

    Hersteller-Teilenummer: FBTJ143X63OG

  • Artikelnummer 12988568

    Hersteller-Teilenummer: FBTJ142X75O

  • Artikelnummer 12988919

    Hersteller-Teilenummer: FBKH55D17115

  • Artikelnummer 12988920

    Hersteller-Teilenummer: FBKS17115BGA

  • Artikelnummer 12988914

    Hersteller-Teilenummer: FBKH55D17

  • Artikelnummer 12988970

    Hersteller-Teilenummer: FBSP75A21X8

Grid
Liste

PU-Keilriemen sind in den bekannten Ausführungen Z, A, B, C und D, aber auch in anderen Maßen erhältlich. Manche Keilriemen sind auch in paralleler Ausführung lieferbar, bei der zwei Riemen miteinander verbunden sind. Der große Vorteil von PU-Keilriemen besteht darin, dass sie in jeder gewünschten Länge erhältlich sind. Serienmäßig liegen diese (endlichen) Riemen in Rollenform vor und haben dann eine Länge von 30, 50 oder 100 m, doch sie lassen sich relativ problemlos auf die benötigte Länge zurechtschneiden bzw. -schweißen. PU-Keilriemen werden häufig beim internen Transport von Waren eingesetzt, beispielsweise um ein Halbfabrikat oder ein Endprodukt im Rahmen eines Produktionsprozesses an einen anderen Ort zu verbringen.


PU-Keilriemen haben eine glatte, matte oder raue Oberflächenstruktur und sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Die Auswahl eines bestimmten Riemens richtet sich vor allem nach dem Produkt, das transportiert werden soll, nach der gewünschten Zugfestigkeit und den Umgebungsbedingungen. Dementsprechend sind Riemen in unterschiedlichen Härtegraden (angegeben in der Einheit Shore, Sh A) und mit verschiedenen Reibungskoeffizienten lieferbar.


Verfügbar sind zudem Riemen mit einem Zugstrang, der zumeist aus Aramid oder Polyester besteht. Der Riemen verfügt dadurch über höhere Zugfestigkeit und weist eine geringere Dehnung auf. Zudem sind auch Modelle mit einer rückwärtigen Beschichtung aus PVC, Gummi oder einem anderen Material erhältlich. Diese Beschichtung führt in der Regel zu einem höheren Reibungskoeffizienten, sodass eine bessere Haftung zwischen dem Riemen und dem zu befördernden Produkt besteht. Am häufigsten ist die Supergrip-Beschichtung, aber auch hier gibt es eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten. Ferner ist es möglich, Keilriemen auf der Transportseite mit Mitnehmern oder einer Bürste auszustatten.


Mit den entsprechenden Schweißgeräten wie Schneidzange, Schweißklemme und Schweißzange lassen sich diese Riemen relativ einfach zurechtschweißen. Liegt eine hohe Überspannung vor, besteht die Gefahr, dass es zu einem Durchhang des Riemens kommt. In einem solchen Fall kann ein Stützprofil aus Kunststoff eingesetzt werden, ggf. verstärkt durch ein Profil aus Stahl oder Edelstahl. Alle diese Werkzeuge und Hilfsmittel finden Sie in der Kategorie „Werkzeuge und Zubehör“ unter der Produktgruppe „Schweißbare Riemen“.


PU-Keilriemen sind überall dort anzutreffen, wo interner Transport erforderlich ist, z. B. in der Nahrungsmittel- und Pharmabranche, in (Petro-)Chemie und Maschinenbau, in Land- und Forstwirtschaft und im Fischereiwesen.


Unter hygienischen Gesichtspunkten ist es vor allem in der Nahrungsmittel- und Pharmabranche wichtig, dass die dort eingesetzten Produkte die FDA-Richtlinien erfüllen. In diesen Branchen ist zudem die europäische Verordnung EC1935/2004 von Bedeutung.