In diesem Artikel

Wellendichtring: So montieren Sie ihn richtig

Haben Sie den passenden Wellendichtring für Ihre Anwendung gefunden? Der nächste Schritt ist eine präzise und fehlerfreie Montage. Nur dann bleibt der Wellendichtring unbeschädigt. Achten Sie daher beim Austausch eines vorhandenen Wellendichtrings auf eine sorgfältige und saubere Demontage. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die verschiedenen Schritte für einen ordnungsgemäßen Montage- bzw. Demontageprozess. Damit Ihre Anwendung optimal funktionieren kann. 

Vorbereitung der Montage eines Wellendichtrings

Eine erfolgreiche Montage erfordert zunächst eine sorgfältige Vorbereitung. Halten Sie einige einfache Schritte ein und erhöhen Sie damit die Aussichten auf eine einwandfreie Montage.

  • Bei Reparatur: Entfernung des vorhandenen Wellendichtrings
  • Auswahl der richtigen Wellendichtringgröße
  • Kontrolle des Wellendichtrings
  • Gründliche Überprüfung der Oberflächen, mit denen der Wellendichtring in Berührung kommt
  • Verwendung des passenden Montagewerkzeugs

Bei Reparatur: Entfernung des vorhandenen Wellendichtrings

Bei einer Reparatur muss zunächst der vorhandene Wellendichtring entfernt werden. Wichtig bei der Entfernung eines Wellendichtrings: Verwenden Sie das passende Werkzeug, um Beschädigungen an Achse und Bohrung zu vermeiden. Am besten ziehen Sie den Wellendichtring heraus. Dann brauchen Sie die Achse nicht komplett zu demontieren. Stechen Sie mit einer Ahle oder einem Hammer ein paar kleine Löcher in den Wellendichtring. Ziehen Sie den Wellendichtring dann mit einem Haken heraus. Eine andere Möglichkeit: Drehen Sie Schrauben in die Löcher und ziehen Sie daran, um den Wellendichtring langsam aus dem Gehäuse zu holen. Achten Sie darauf, dass Sie dabei Achse oder Gehäuse nicht beschädigen.

Im Falle einer Beschädigung der Achse oder des Gehäuses muss dieses repariert werden. Wenn Sie lediglich den Wellendichtring austauschen und nicht auch die beschädigte Achse oder Bohrung, kann es zu einem vorzeitigen Ausfall oder zu Leckagen kommen. Sie können die Achse problemlos reparieren – z. B. mit einem Speedi Sleeve von SKF

Auswahl der passenden Wellendichtringgröße

Zur Bestimmung der passenden Größe des Wellendichtrings ermitteln Sie zunächst die Abmessungen des Innen- und Außendurchmessers sowie die Höhe der Bohrung. Außerdem muss der Wellendichtring druck- und temperaturbeständig sowie dem Medium gewachsen sein, mit dem er in der Dichtung während des Produktionsprozesses in Berührung kommt. In unserem Leitfaden zur Auswahl von Wellendichtringen finden Sie weitere Informationen.

Kontrolle der Materialien und Oberflächen

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Wellendichtring, Achse und Bohrung nicht beschädigt sind. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen, mit denen der Wellendichtring in Berührung kommt, keine Spitzen oder Grate aufweisen. Die Dichtlippe ist empfindlich. Schon die kleinste Beschädigung kann eine Leckage zur Folge haben. Überzeugen Sie sich auch davon, dass der Wellendichtring sauber ist. Schon eine kleine Verschmutzung kann eine Leckage verursachen. Verwenden Sie daher niemals einen gebrauchten Wellendichtring.

Verwenden Sie geeignetes Montagewerkzeug

Bei der Montage von Wellendichtringen kann es schnell zu Beschädigungen kommen. Darum brauchen Sie geeignetes Werkzeug, mit dem Sie die Arbeit sorgfältig ausführen können. Ideal ist ein Werkzeugsatz für die Wälzlagermontage. 

Beschädigung: Bohrung, zu kleiner Durchmesser, verformte Dichtung
Beschädigung: abisolieren der Außenhülle, Bohrung
Beschädigung: verformte Dichtung, Bohrung
Beschädigung: zu kleiner Durchmesser, Bohrung, verformte Dichtung

Achsen mit abgeschrägten Kanten

Der Innendurchmesser (ID) des Wellendichtrings muss bei der Montage gedehnt werden. Darum ist es erforderlich, dass die Achse einen abgeschrägte Kante von 30 bis 50 Grad aufweist. Ist die Achse mit einem Flansch oder einer Passfedernut versehen, können Sie am besten eine Montagehülse verwenden. Auch die Bohrung sollte an der offenen Seite mit einer Fase von 30° über mindestens 1 mm versehen sein. Achten Sie dabei auf eine gute Abrundung der Kanten.

Technische Zeichnung einer Achse mit abgeschrägten Kanten

Vorbereitung der Achse und Vermeidung von Beschädigungen

Im letzten Vorbereitungsschritt für die Montage werden Achse, Dichtlippe und Bohrung mit einer ausreichenden Menge an Öl geschmiert. So gleitet der Wellendichtring problemlos über die Achse und trocknet nach der ersten Umdrehung nicht aus. Verwenden Sie hierbei nur Öl oder Fett, das sich mit dem Material des Wellendichtrings verträgt. Beim Schieben über die Achse kommt der Wellendichtring jeweils mit der Passfedernut, den Gewinden und Nuten in Berührung. Durch Abkleben oder Abdecken der Welle an diesen Unebenheiten mit einem ölgetränkten Papier können Sie den Wellendichtring ohne Beschädigung der Dichtlippe montieren.

Montage des Wellendichtrings

Mit einer gut vorbereiteten Montage sind Sie auf dem richtigen Weg. Die Montage des Wellendichtungsrings selbst ist nicht besonders kompliziert. Sorgfalt spielt dabei jedoch eine große Rolle: Das verlängert Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Dichtung.

Einbau des Wellendichtrings

Wenn Sie mit dem eigentlichen Einbau beginnen, achten Sie darauf, dass der Wellendichtring immer in die richtige Richtung zeigt: Nicht nach außen, sondern immer mit der Feder in Richtung des abzudichtenden Mediums. Der Wellendichtring muss dann in die Bohrung gepresst werden. Verwenden Sie dazu geeignetes Werkzeug (z. B. einen Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz), mit dem Sie gleichmäßig arbeiten können. Der Wellendichtring darf niemals mit Gewalt in die Bohrung geschlagen werden. 

Technische Zeichnung für den Einbau eines Wellendichtrings

Probleme bei der Montage des Wellendichtrings?

Es kann durch langfristigen Gebrauch vorkommen, dass an der Dichtlippe eine Rille auftritt. Die Folge: Der neue Wellendichtring passt nicht mehr und dichtet nicht mehr ordnungsgemäß. Sie müssen dann nicht unbedingt die gesamte Achse austauschen oder reparieren. Sehen Sie sich zunächst die Abmessungen noch einmal genauer an. Möglicherweise können Sie einen schmaleren bzw. breiteren Wellendichtring neben die Rille montieren. Eine andere Möglichkeit: Reparieren Sie den Schaden unter der Dichtung mit dem Reparaturset Speedi Sleeve.

Nachstehend haben wir Ihnen weitere Probleme aufgelistet, die bei der Montage von Wellendichtringen auftreten können.

Tabelle mit Problemen, Ursachen und Empfehlungen bei der Montage von Wellendichtringen

Informationen anfordern

Wünschen Sie weitere Informationen zum Einbau von Wellendichtringen? Geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Um die wichtigsten Branchennews und Updates zu erhalten.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH

Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)

Telefon: +49 (0) 32 222 007-000

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.

ERIKS | One ERIKS | Pia Erdsiek DE