Welcher Schuh für welchen Arbeitsplatz?
Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung und verfügen über umfangreiche Schutzmechanismen.Wichtig ist, eine Reihe an Sicherheitsstandards einzuhalten, welche in Normen festgelegt sind.
Sicherheitsschuhe finden in Berufsfeldern Anwendung, in denen der Träger Gefahren und Gefährdungen ausgesetzt ist. Dies gilt für alle Arten an Gefahren, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Zudem schützen sie vor Stürzen und Ausrutschen.
Fußschutz ist aber nicht nur beim Personenschutz ein Thema. Es existieren auch Spezialschuhe, welche das Produkt oder die Räumlichkeiten vor Verunreinigung schützen – in Reinräumen unverzichtbar. Es handelt sich meist um dünne Überziehschuhe, welche direkt über die Sohle gezogen werden.
Sicherheitsnormen
Für optimales Zusammenspiel aus Sicherheit und Komfort existieren Normen und Klassen, welche die Schuhe in Kategorien einteilen und so die Auswahl vereinfachen. Die Normen beschreiben hierbei die
Schutzmechanismen, welche gegeben sein müssen.
DIN EN ISO 20345 beschreibt Sicherheitsschuhe für hohe Beanspruchung, welche einer Stoßenergie von 200 Joule und einer Druckkraft von 1,5 Tonnen standhalten müssen. Des Weiteren muss eine Zehenkappe (meist in Form einer Metallverschalung) integriert sein.
DIN EN ISO 20346 steht für Sicherheitsschuhe für mittlere Belastungen und integrierter Zehenkappe. Die Schutzwirkung beläuft sich auf eine Stoßenergie von 100 Joule und einer Druckkraft von einer Tonne.
DIN EN ISO 20347 besagt, dass Berufsschuhe mit mindestens einem schützenden Bauteil ausgestattet sein müssen, jedoch ist eine Zehenkappe nicht zwingend erforderlich.
Diese Normen legen zusätzlich auch die Schuhformen fest und unterscheiden zwischen Halbschuh und Stiefel (niedrig, halbhoch, hoch und oberschenkelhoch). Ergänzt werden diese durch Attribute wie
Wasserdichtheit, Durchtrittschutz oder Schnittfestigkeit.
Werden diese Normen beachtet, entsteht für jedes Tätigkeitsfeld eine dem Arbeitsschutz entsprechende Vorgabe.
Schutzklassen
Die Sicherheitsschuhe werden je nach Einsatzgebiet durch folgende Schutzklassen unterschieden:
SB |
Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, die vor Einwirkungen mit 200 Joule schützt | |
S1 |
Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, ohne Feuchtigkeitsschutz |
![]() |
S2 |
Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, mit Feuchtigkeitsschutz |
![]() |
S3 |
Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und Stahlsohle, gegen Einwirkung von Feuchtigkeit sowie gegen Eintritt von scharfen oder spitzen Gegenständen geschützt |
![]() |
S4 |
Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, wasserdicht ausgelegt sowie gegen Nässe und Schmutz geschützt | |
S5 |
Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und Stahlsohle, wasserdicht ausgelegt und für Bereiche geeignet, in denen erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist. Zusätzlich gegen Eintritt von scharfen oder spitzen Gegenständen geschützt. |
Empfohlene Produkte |
||
![]() |
![]() |
![]() |
EMMA Sicherheits-Halbschuh Vito (Frontier 114) Schutz S3 Passform D schwarz Grösse 40 | PORTWEST Sicherheitsschuhe S3 FC61 schwarz Größe 41 niedrig | STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh ESD 436 Vitality Plus S2 Grösse 39 NB |
ERIKS Artikelnummer: FRONTIER-114-GR40 | ERIKS Artikelnummer: FC61BKR-GR41 | ERIKS Artikelnummer: ESD436VITPLUS-GR39NB |
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Andere Definitionen
Es gibt weitere besondere Eigenschaften, die Sicherheitsschuhe ausmachen können:
- Elektrische Isolierung (EN 50321)
- Knöchelschutz (AN)
- Antistatische Isolierung (A)
- Leitfähigkeit (C)
- Kälteisolierung (CI)
- Mittelfußschutz (M)
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
- Wärmeisolierung (HI)
- Schnittfestigkeit (CR)
- Kraftstoffbeständigkeit (FO)
- Wasserdichtheit (WR)
Durch eine entsprechende Kennzeichnung sind diese Eigenschaften jederzeit erkennbar. Zusätzlich müssen die Sohlen von Sicherheitsschuhen rutschhemmend ausgelegt und dabei eine
der drei Bedingungen erfüllt sein:
- Rutschhemmung auf Keramikfliesen
- Rutschhemmung auf Stahlböden
- Rutschhemmung auf Keramikfliesen und Stahlböden
Für jedes Einsatzgebiet der passende Schuh
Bei Sicherheitsschuhen wird zwischen einzelnen Gefährdungskategorien unterschieden. Schutz gegen mechanische Einwirkung ist bei der überwiegenden Mehrheit aller Anwendungsfälle die Grundvoraussetzung. Sie schließt Ursachen wie beispielsweise herabfallende Gegenstände, Sturz und Auftreffen mit der Ferse, Schnitte durch Kettensägen oder flüssiges Metall beziehungsweise Schweißspritzer mit ein.
Zusätzlich können durch bestimmte Arbeitsfelder spezielle Anforderungen entstehen. Bei Tätigkeiten an Stromleitungen und elektrischen Anlagen ist es notwendig, dass Stiefel gegen elektrische Spannung isoliert sind. Genau der gegenteilige Effekt ist Voraussetzung bei Arbeiten an empfindlichen Komponenten. Hier muss elektrostatische Aufladung verhindert werden.
Des Weiteren ist bei einer Vielzahl an Einsatzgebieten der Schutz vor thermischen Einwirkungen oder Feuchtigkeit und Witterung notwendig. Werden Arbeitsschuhe im Freien getragen, ist eine Isolierung ratsam. Jeder Arbeitsbereich, in dem ein Fußschutz notwendig ist, muss außerdem leicht erkennbar als solcher gekennzeichnet sein.
Besondere Formen von Sicherheitsschuhen sind sichtbar mit Piktogrammen gekennzeichnet und genau für dieses Einsatzgebiet geeignet. Beispiele hierfür sind:
Fußschutz für Schweißer, an denen sich im vorderen Bereich keine Elemente befinden dürfen, an denen flüssiges Metall haften könnte
Fußschutz für Arbeiten mit Spritzeinrichtungen, welcher idealerweise in Kombination mit Schutzgamaschen getragen wird und einem Druck von < 250bar standhalten kann
Fußschutz gegen Kettensägenschnitte, mit dauerhaft am Schuh befestigtem Schutzmaterial, das je nach Kettensägengeschwindigkeit in verschiedene Schutzniveaus gegliedert wird
Fußschutz für Arbeiten an spannungsführenden Teilen, welche der elektrischen Klasse 00 (500 VAC oder 750VDC) oder Klasse 0 (1000 VAC oder 1500VDC) unterliegen
Fußschutz gegen Chemikalien, welcher gegen bestimmte Chemikalien schützt oder gegen bestimmte Stoffe hochwiderstandsfähig ist
Orthopädischer Fußschutz erfordert eine Zertifizierung sowie ein CE-Zeichen und unterliegt ebenso den Bestimmungen der DIN
Breites Sortiment an Produkten für den Fußschutz
Unser Sortiment an Produkten für den Fußschutz bietet eine große Auswahl an Arbeits- und Sicherheitsschuhen, die die spezifischen Anforderungen eines jeden Unternehmens abdecken.
Sehen Sie sich unser Sortiment an
In Kombination mit verschiedenen Schuhhöhen vom Halbschuh bis hin zum oberschenkelhohen Stiefel können dadurch alle erdenklichen Einsatzzwecke abgedeckt und jeder Arbeitsbereich mit optimalem Schutz versehen werden.
Der Schutz vor physischer Gefahreinwirkung auf die Füße sollte zwar im Vordergrund stehen, dennoch ist auf angenehmen Tragekomfort zu achten, um Erkrankungen vorzubeugen. Hier sollte zum Beispiel auf Aspekte wie Passform, Schuhform oder Verschluss geachtet werden. Bei erhöhtem Schweiß ist es außerdem ratsam, den Fußschutz täglich zu wechseln und gegebenenfalls ein zweites Paar zu verwenden.
Die Haltbarkeit von Sicherheitsschuhen kann durch sachgemäße Reinigung erhöht werden, jedoch sollte der Arbeitgeber einmal pro Jahr diese durch eine Neuanschaffung ersetzen. Bei Bedarf muss dies sogar öfter passieren.
Schuhe sollten nicht mehr weiter verwendet werden, wenn beispielsweise das Sohlenprofil abgelaufen ist, eine Naht offen liegt oder die Zehenklappen freiliegen. Der Schutz ist dann nicht mehr ausreichend gegeben und eine fachmännische Instandsetzung oder ein Neukauf wird fällig.
Mit sicheren Schritten
Arbeitsschuhe beziehungsweise Sicherheitsschuhe sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Arbeitskleidung und in einer Vielzahl an Geschäftsfeldern nicht nur sinnvoll, sondern vorgeschrieben. Sie schützen Füße und Unterschenkel vor gefährlichen, äußerlichen Einwirkungen, verhindern Arbeitsunfälle und sind – vor allem bei längerer Dauer – angenehmer zu tragen als konventionelles Schuhwerk.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für eine persönliche Beratung sowie für Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie eine ERIKS Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich
an unsere Produktspezialisten.
Ein Service Center finden | Kundendienst anrufen | Eine E-Mail senden