Mechanische Dichtungen
ersetzen oder überholen?
Eine mechanische Dichtung ist unentbehrlich, um Pumpen und Mixer abzudichten, sodass das Medium nicht in die Atmosphäre gelangt. Sogar bei korrekter
Verwendung verschleißt eine mechanische Dichtung mit der Zeit; eventuell kommt es sogar zu Leckagen.
Gründe sind Verschleiß, verschlissene Gleitflächen,
Kavitation, Trockenlauf der Pumpe, Versagen des Lagers usw. Die Folgen können schwerwiegend sein: Im Extremfall muss die Produktion stillgelegt werden.
Doch all dies muss noch kein Grund sein, die mechanische Dichtung komplett durch eine neue zu ersetzen.
Es gibt mehrere Lösungen, um einen Produktionstopp oder Schlimmeres zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist der Austausch der mechanischen Dichtung. Allerdings ist das nicht nur zeitraubend, sondern auch sehr kostspielig.
Aber abgesehen vom Austausch mechanischer Dichtungen gibt es auch preisgünstigere Lösungen, nämlich überholen bzw. teilweise ersetzen und überholen.
Wenn Sie eine mechanische Dichtung überholen statt eine neue zu kaufen, sparen Sie 40 % der Zeit, und die überholte Dichtung hält genauso lange wie eine
neue!
Was heißt überholen?
Beim Überholen wird nach eventuellen “Fehlern” und ebenso Möglichkeiten gesucht, die Standzeit durch kleinere Anpassungen zu verlängern.
Tipp: Lassen Sie Ihre mechanischen Dichtungen und Verteilerscheiben von einem Spezialisten überholen. Das kann Eriks für Sie übernehmen, denn unser Repair Center verarbeitet jährlich über 5.000 Dichtungen. Das heißt also: Es kümmern sich fachkundige Mitarbeiter um Ihre Dichtungen. Zudem ist das Repair Center nach ISO 9002 zertifiziert.
Unsere Werkstatt mit 240 m² Fläche und allen modernen Produktions-, Kontroll- und Testvorrichtungen gehört zu einem der am besten ausgestatteten Reparaturzentren. So können wir unter optimalen Bedingungen mechanische Dichtungen aller renommierten Hersteller überholen. Dazu gehören Mixer- und Rührwerkdichtungen, Patronendichtungen und hochwertige Gleitringdichtungen in Einzelfederausführung. Jeder Vorgang – Demontieren, Reinigen, Läppen, Kontrollieren und Montieren – erfolgt in einem speziell dafür entworfenen und separaten Raum.
Möchten Sie Ihre mechanische Dichtung in einem Repair Center von ERIKS überholen lassen? Der Überholung einer mechanischen Dichtung liegen mehrere Prozesse zu Grunde.
Nachfolgend erfahren Sie mehr über die verschiedenen Vorgänge:
- Die eingehenden Dichtungen durchlaufen eine erste Inspektion und werden einem festen Platz in der Werkstatt zugewiesen.
- Nach der Inspektion wird die mechanische Dichtung demontiert.
- Anschließend werden die Bauteile mit Ultraschall gereinigt.
- Nach der Reinigung können die Laufflächen aus Siliziumcarbid, Wolframcarbid und anderen harten Materialien geschliffen und geläppt werden.
- Danach kontrollieren wir die Gleitflächen mit monochromatischem Licht und einem Planglas auf Flachheit. Auch die Rauheit der Oberfläche wird geprüft.
- Nach der Prüfung erstellen wir für Sie ein Leistungsverzeichnis und ein Angebot.
- Nachdem wir Elastomere und ggf. andere nicht mehr nutzbare Teile ersetzt haben, bauen wir die mechanische Dichtung schließlich wieder zusammen. Sie entspricht dann den ursprünglichen Werksspezifikationen. Und das zu einem attraktiven Preis!