Seit vielen Jahrzehnten ist ERIKS bereits als Lieferant in der Nahrungsmittelindustrie aktiv.
So finden Sie unsere Produkte in der Herstellung von Molkereiprodukten, Erfrischungsgetränken, pulverigen Lebensmitteln, der Fleischverarbeitung,
aber auch in der Verarbeitung von Gemüse oder der Schokoladenproduktion. In der Nahrungsmittelindustrie müssen Sie verschiedene Vorschriften in Bezug
auf die Nahrungsmittelsicherheit und die Materialauswahl Ihrer Produkte berücksichtigen – das gilt auch für Wellendichtringe.
Da wir viele Fragen erhalten haben, welcher Wellendichtring für eine spezifische Anwendung am besten geeignet ist, finden Sie dazu in diesem Artikel einen Leitfaden. Wir informieren Sie darüber,
welche Vorschriften zu beachten sind, was geschieht, wenn ein Wellendichtring diese Anforderungen nicht erfüllt und welche Dienstleistungen wir Ihnen anbieten.
Entdecken Sie jetzt den Zustand der Lebensmittelindustrie!
Möchten Sie wissen, wie die Lebensmittelindustrie mit dem Thema Lebensmittelsicherheit umgeht? Lesen Sie mehr in dem Whitepaper und profitieren Sie von der Erfahrung von mehr als 370 Fachleuten.
Whitepaper anfordern
Warum muss ein Wellendichtring Nahrungsmittelstandards erfüllen?
Mithilfe von Wellendichtringen wird verhindert, dass Nahrungsmittel durch die Drehachse gelangen oder die Nahrungsmittel durch Schmutz oder Flüssigkeiten von aussen verunreinigt werden.
Da die Wellendichtringlippe mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommt, darf sie keine Elemente enthalten, die:
- die menschliche Gesundheit gefährden können
- eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Nahrungsmittel herbeiführen können
- eine Verunreinigung der organoleptischen Eigenschaften der Nahrungsmittel herbeiführen können
Diese Anforderungen an Lebensmittelkontakt-Materialien (FMC) wurden in Artikel 3 der EG 1935/2004 festgehalten. Dieses Gesetz ist am 1. April 2009 in Kraft getreten
und wird in der EU von den jeweiligen lokalen Behörden überprüft.
Neben der EG 1935/2004 gibt es zudem die Verordnung der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) der Vereinigten Staaten.
Ein von der FDA zugelassener Wellendichtring erfüllt nicht automatisch die vom europäischen Gesetz gestellten Anforderungen.
Sortiment an Wellendichtringen
Entdecken Sie das Sortiment an Wellendichtringen im ERIKS Webshop und finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
Sortiment ansehen
Warum erfüllt ein Standard-Wellendichtring nicht die von der FDA oder der EG 1935/2004 gestellten Anforderungen?
Seit der Einführung der Verordnung EG 1935/2004 ist die Nachfrage nach nahrungsmittelsicheren Wellendichtringen stetig gestiegen.
Obwohl Wellendichtringe aus nahrungsmittelsicheren Gummimischungen hergestellt werden können, sind diese Dichtungen dennoch üblicherweise schwer zu reinigen oder können nicht vollständig gereinigt werden.
Dies führt zu Schmutzansammlungen, die die Nahrungsmittel verunreinigen können. Somit werden die Vorschriften zur Nahrungsmittelsicherheit nicht erfüllt.
Die Abbildung unten zeigt, in welchen Bereichen sich Schmutz ansammeln kann. Die Schmutzansammlung kann anfangen zu faulen, was schädliche, negative Folgen für den Verbraucher des Endprodukts hat.
Aus diesem Grund werden für Nahrungsmittelanwendungen häufig Wellendichtringe mit PTFE-Lippe und Metallgehäuse eingesetzt.
Aufgrund der Konstruktion dieser Wellendichtringe kann sich kein Schmutz ansammeln und sie können zudem ordnungsgemäss gereinigt werden.
Wellendichtringe mit PTFE-Lippe sind in verschiedenen PTFE-Compounds, mit oder ohne Lebensmittelzulassung lieferbar.
Wellendichtringe mit Lebensmittelzulassung werden in Teigknetmaschinen, Mixern, chemischen Pumpen oder Roboterarmen verwendet.
Nahrungsmitteltaugliche Ausführungen von Wellendichtringen sind auf Anfrage bei ERIKS erhältlich.
Verwenden einer Dichtung, die nicht den Nahrungsmittelbestimmungen entspricht
Wenn Sie einen Wellendichtring verwenden, der weder der Verordnung EG 1935/2004 noch den FDA-Vorschriften entspricht und Teile aus der Dichtlippe ausbrechen,
können lose Teile ihren Weg in das Lebensmittel finden. Dies sollte vermieden werden, da es für den Konsumenten gefährlich sein kann.
Wie können wir Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen?
ERIKS bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten bei der Bereitstellung von Dichtungen, die den Vorschriften zur Nahrungsmittelsicherheit entsprechen.
Jede Anwendung bedingt ihre eigene technische Abklärung und Spezifikation. Setzen Sie sich für eine Beratung mit uns in Verbindung.
Sie können uns telefonisch oder per E-Mail über die unten angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.
Wenden Sie sich an unsere Spezialisten
Wir verstehen, dass jede Anwendung anders ist und dass jedes Projekt eine neue Herausforderung darstellt. Deshalb stehen Ihnen unsere Produktspezialisten mit persönlicher Beratung und fundiertem Produktwissen zur Seite.
Rufen Sie uns an | Schicken Sie uns eine E-Mail
Lesen Sie mehr über Dichtungstechnik
Unter dem Begriff Sanitary Gaskets werden Milchrohr-, SMS- und Tri-Clamp-Dichtungen zusammengefasst.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Wahl des passenden Werkstoffs für Ihre Milchrohrdichtung? Oder suchen Sie nach einem breiten Angebot an Tri-Clamp-Dichtungen,
die schnell geliefert werden können? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Weitere Informationen
Wellendichtringe sind Dichtungen, die einen Spalt zwischen festen und sich bewegenden Bauteilen schließen und verhindern, dass Schmiermittel austritt und so Verschmutzung verhindern.
Weitere Informationenn