CategoryPage

Zahnräder (20 Produkte umfassen 576 Artikel)


Grid
Liste
Grid
Liste

Bei einem Zahnradgetriebe wird Leistung über zwei oder mehr gezahnte Räder übertragen, die direkt ineinander greifen. Bei unterschiedlichen Durchmessern der Zahnräder ändert sich die Drehzahl innerhalb des Antriebsgefüges, und es kommt entweder zu einer Beschleunigung oder zu einer Verzögerung.


Es sind verschiedene Ausführungen möglich, wie beispielsweise gerade Zahnräder, Zahnstangen und konische Zahnräder (auch Kegelzahnräder genannt).


In der Regel bestehen Zahnräder aus Stahl oder Edelstahl, aber sie sind auch in anderen Materialien wie etwa Kunststoff erhältlich. Zudem kann ein Zahnrad auch in gehärteter Ausführung und/oder mit spezieller Oberflächenbehandlung geliefert werden. Zusätzlich zum Standardsortiment der Zahnräder können auch spezielle Zahnräder nach Zeichnung geliefert werden. So ist selbst bei Maßanfertigungen für jede Anwendung ein geeignetes Zahnrad erhältlich.


Die Maße eines Zahnrads werden durch das so genannte Modul und die Anzahl der Zähne bestimmt. Das Modul gibt das Verhältnis zwischen dem Teilkreisdurchmesser und der Anzahl der Zähne an. Die zugrunde liegende Formel lautet: m = d/z. Dabei ist m = Modul, d = Teilkreisdurchmesser und z = Anzahl der Zähne.


Zahnräder mit unterschiedlichen Modulwerten können nicht ineinander greifen, daher müssen Zahnräder, die in einem Antriebsgefüge ineinander greifen sollen, dasselbe Modul aufweisen. Ein Zahnradantrieb mit großem Modul kann größere Kräfte übertragen als eines mit kleinem Modul.


Ein Zahnrad lässt sich auch in Kombination mit einer nicht rotierenden Komponente, nämlich einer so genannten Zahnstange (Rack) nutzen. Bei diesem Antriebstyp ist es möglich, die Zahnstange oder das Zahnrad in Längsrichtung zu bewegen, häufig um Drehzahl, Drehmoment und/oder Richtung der Kraftquelle bei einer Hin-und-Her-Bewegung zu ändern.


Gängige Normen für Getriebeübersetzungen sind DIN867 und DIN868.