DepartmentPage

Mechanische Antriebstechnik (2609 Produkte umfassen 78664 Artikel)


Ein Antrieb oder Getriebe ist ein System zur Kraftübertragung, mit dem Maschinen oder Maschinenteile in Bewegung versetzt werden. Dabei ist das Getriebe im Prinzip das Verbindungsglied zwischen dem Antriebsmotor und der angetriebenen Komponente. In manchen Fällen benötigt diese Komponente dieselben Drehzahlen, Kräfte und Drehmomente wie der Antriebsmotor, aber diese Werte können auch voneinander abweichen. Bei einer solchen Abweichung ist von einer variablen Getriebeübersetzung die Rede.


Im Rahmen der mechanischen Antriebstechnik gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Kraftübertragung zu erzielen, beispielsweise per Keilriemen, Zahnriemen, Ketten und Wellenkupplungen.


Bei einem Riemen- und Kettenantrieb sind an zwei parallel laufenden Wellen Scheiben angebracht, die über einen Riemen oder eine Kette in Endlosschleife miteinander verbunden sind. Haben diese Scheiben denselben Durchmesser, dann drehen sie sich mit derselben Geschwindigkeit. Weichen die Durchmesser jedoch voneinander ab, drehen sie sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, wodurch es entweder zu einer Verzögerung oder zu einer Beschleunigung des Antriebs kommt.


Scheiben für solchen Antriebsarten sind serienmäßig erhältlich mit vorgebohrten Öffnungen oder als kegelförmige Buchsen, die als Spannbuchsen, Taper- oder Taperlock-Buchsen bezeichnet werden.


Wenn zwei Wellen in Verlängerung oder im Winkel zueinander liegen, ist für die Kraftübertragung auch eine Wellenkupplung nutzbar. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen: als Reifenkupplung, elastische Kupplung, Zahnkupplung, Festkupplung, Lamellenkupplung oder zylindrisches Spannelement.


In manchen Fällen dienen mechanische Antriebe nicht in erster Linie der Kraftübertragung, sondern dem Transport von Produkten. In dem Fall wird von internem oder innerbetrieblichem Transport gesprochen. Dabei sind dieselben Übersetzungen möglich wie bei der Kraftübertragung. Allerdings gelten für diese Komponenten andere Anforderungen, z. B. im Hinblick auf Reibungseigenschaften oder Beständigkeit gegenüber Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln. Dementsprechend sind Komponenten in dieser Art von Antrieben häufig aus anderem Material gefertigt, z. B. aus Polyurethan (PU) oder Edelstahl.